This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11237:UCC29950DR

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1451999/pmp11237-ucc29950dr

器件型号:PMP11237

工具与软件:

方案- PMP11237。 UCC29950DR CCM PFC 和 LLC 组合控制器。 交流电源电压介于90VAC 和264VAC 之间。 VCC = 5V。 我怎么做错了? 为什么没有12伏电压呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有一个"MD_SEL/PS_ON"引脚。 根据该引脚上的电压电平、器件将决定进入哪种模式(辅助偏置模式或自偏置模式)。 可能您没有选择正确的运行模式?