This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10195:需要400mA 输出电流

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1456363/pmp10195-need-400ma-output-current

器件型号:PMP10195

工具与软件:

您好!

PMP10195提供24V、125mA 电流输出。 对于我的应用、我需要400mA。 如果能够为400mA 供电、则非常适合。

请建议 不同变压器的器件型号以及电路中的变化。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这不是一个容易的变化、整个电源需要重新设计。

    谢谢!

    Robert