This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00701:增加额定功率、

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00701, PMP11237, PMP22087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1456872/tida-00701-increase-power-rating

器件型号:TIDA-00701
主题中讨论的其他器件: PMP11237、 PMP22087

工具与软件:

大家好、

我们目前正在为我们的电信产品设计一种新的开关模式电源(SMPS)、该产品需要将230V AC 转换为12V DC、额定功率为250W。 我们已经确定 TIDA-00701 EVM 是可能的解决方案、这是一款具有精密电流和功率限制的100W、24V 高效高 PF 工业电源。

但是、我们需要将70°C 环境温度下的最大功率输出增加到250-300W。 您能说明一下是否可以修改 TIDA-00701 EVM 中的某些组件来达到这个更高的额定功率吗? 在这一问题上、您的指导将有助于开始我们的新 SMPS 设计。

注意: 我们是 SMPS 设计的新功能、Pelase 提供了一种替代解决方案、它具有精确的设计文件和硬件设计指南、但对 EVM 进行了大量修改。  

感谢您的帮助。

Sakthivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthivel:

    额定功率不可能提高这么多。 TIDA-00701将反激式转换器用于隔离式 DC/DC 级、此拓扑的功率限制在大约100W 或更低。 更好的选择是 PMP11237或 PMP22087。

    谢谢!

    Robert