This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-PODL-EVM:您能否为 PD 控制器端提供 SCCP 的源代码?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-PODL-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1457237/dp83td510e-podl-evm-could-you-provide-the-source-code-of-the-sccp-for-pd-controller-side

器件型号:DP83TD510E-PODL-EVM

工具与软件:

尊敬的专家:  

我的客户正在寻找适用于 DP83TD510E-PODL-EVM 的 PSE 和 PD 控制器、

我发现下面的 E2E 主题具有 MSP430的 PSE 端。  

TIDA-010262:您能否提供串行通信分类(SCCP)的源代码-仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛

但客户也需要 PD 端、  

我们是否有该器件、我们是否可以将其提供给 NDA 客户?  

此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您是在寻找 PD 板的原理图设计还是固件? 哪个客户是此客户、NDA 是否已确认?

    请帮助澄清问题并联系我(e-mayhew@ti.com)和 Steffen Graf (s-graf@ti.com)以通过电子邮件进行讨论。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    当然。 让我们通过邮件讨论!

    此致、

    Eric Chen