This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010941:MSPM0L1306

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1454593/tida-010941-mspm0l1306

器件型号:TIDA-010941

工具与软件:

您好:

1.是否可以提供调制解调算法的相关信息?

2.其中是 SDK 中相关函数的文档,如 SASI_startMeas ()、SASI_PWM_INIT ()等。

3、是否可以提供关于检测原理的参考文件和其他材料

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经联系了此参考设计的设计人员、以帮助解决您的问题。 考虑到假日季、请理解答案中的延迟。  

    谢谢

    Gio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于问题1、请参考 https://www.ti.com/lit/ug/tiduf52/tiduf52.pdf 中该参考设计的设计指南。 具体而言、第2.2.2节和第2.2.3节分别介绍了调制/解调如何对目标信号运行以及构成信号链的模块设计。  此外、第3.2.2节介绍固件的运行。  

    这种技术是一种相当标准的技术、用于模拟信号处理、以恢复隐藏在噪声中或在接近大干扰的其他位置的目标小信号。  请参阅有关噪声整形数据转换器(例如 Δ-Σ 和锁定放大器)的文献以供参考。  如设计指南中所述、我们将目标信号调制到远高于最高频率干扰信号的载波频率、以便可以应用带通滤波器来恢复目标信号并在解调之前衰减视为带外的信号。

    关于第3个问题、有关颗粒大小估算和检测、请参阅 Mie 散射理论的在线文献、 Hendrik C. Van de Hulst 撰写的"小颗粒的光散射"和 https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-29-25-41343&id=465507

    对于问题2、这两个函数是 SDK 中函数驱动程序的一部分。  设计指南的第3.2.2节中是否包含有关这些函数的特定问题?