This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20795:UCC256301 LLC 控制器的替代器件、该器件具有短期输入压降。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25660, UCC256404, PMP20795, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1458028/pmp20795-alternate-part-for-ucc256301-llc-controller-and-short-term-input-voltage-drops

器件型号:PMP20795
主题中讨论的其他器件: UCC256301、UCC25660 、UCC256404

工具与软件:

我们计划使用您的参考设计 PMP20795实现24V/12A 转换器。 但我们在以下方面提出了一些关注/问题:  

1.     www.ti.com/.../UCC256301上针对 UCC256301 LLC 控制器提供了警告 :"本产品继续向现有客户提供。 新设计应考虑替代产品。" 我们是否可以使用 UCC25660 LLC 控制器代替 UCC256301、而无需更改原理图中的任何其他部分? 如果答案是"否"、您会向我们推荐什么?  

2.     根据设计参数,输入电压必须在300-400 VDC 之间。 能否处理短期输入压降? 如果是、您能否提供一些详细信息(例如、250 V 或更低的电压持续3秒)? 欠压锁定(UVLO)阈值是多少?  

您可能会猜到、我是电力电子行业的新手。 非常感谢您的理解。