This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:UCC28C40 IC 电路仿真时出错

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1457988/ucc28c40-error-while-simulation-of-ucc28c40-ic-circuit

器件型号:UCC28C40

工具与软件:

我指的是 UCC28C40.U4的 Webench 电路、它是 UCC28C40的符号名称。 当我施加85V 至265V 的电源时、没有电压到达 UCC28C40、导致 RT/CT 引脚和输出引脚没有波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的电路以供回顾。