Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01513 工具与软件:
您好!
我有兴趣将 TIDA-01513参考设计用于电动汽车的绝缘电阻监测。 我正在使用的系统包括 HV 电池、辅助逆变器、牵引逆变器和隔离式直流/直流转换器。 其中、只有直流/直流转换器对 HV 电池进行电流隔离。
我知道绝缘监测器件(IMDS)通常用于 IT 系统(未接地系统)。 我想确认的是、该参考设计是否能够有效检测牵引电机(连接到牵引逆变器的输出)和辅助逆变器上负载中的接地故障。
此外、我知道市面上有现成的 IMD 器件会注入低频方波、该方波叠加在直流总线上(例如 BENDER ISO175)、用于测量绝缘电阻。 除了以下考虑因素外、TIDA-01513参考设计是否存在任何显著限制?
- 当直流母线电压接近零时、它无法测量绝缘。
- 如果系统表现出高高压接地电容、测量过程也许会花费更长的时间、而时间裕量不足有可能导致错误的结果。
感谢您对这些要点的深入见解以及您可以就此设计是否适合我的应用提供的任何进一步指导。
感谢您的帮助。
此致、
Raju Baddipadige