This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP31179:PMP31179-三相电路

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP31179, TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1457591/pmp31179-pmp31179--3-phase-circuit

器件型号:PMP31179
Thread 中讨论的其他器件: TIDM-1000

工具与软件:

我正在进行三相115V 400Hz 输入设计、查看或该应用的参考设计(支持1KW)。 输出直流电压为48V。 期待 正确的参考设计和支持。 需要0.97的 PFC。

PMP31179是否支持三相输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    PMP31179仅支持单相交流输入。

    对于三相 PFC 、我会 考虑 TIDM-1000 Vienna 整流器、可通过以下链接获取: https://www.ti.com/tool/TIDM-1000

    它 在低压线路(120VAC 线路中性或208VAC 线路)上提供1.2kW、在230VAC 线路(400VAC 线路)上提供2.4kW。 VOUT 可以选择为600V (低压线路)或700V (高压线路)、但市电频率限制为50Hz - 60Hz、因此不适合400Hz 频率的航空电子设备。 需要对软件(以及可能的硬件)进行一些修改才能支持400Hz 频率。 然后、您需要一个接受600V 或700V 并提供48V 电压的隔离式直流/直流转换器。 在这种情况下、我还建议使用 C2000微控制器。

    此致、

    Roberto