This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, PMP21274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1454097/lm5122-lm5122

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: PMP21274

工具与软件:

大家好、我正在尝试使用 LM5122为升压转换器创建一个设计、其要求如下:VIN nom = 12、10V<Vin<50;Iout nom =2.2A、100mA <Iout<2.5A。

电源设计人员在 Fsw=194kHz 的情况下创建设计、但显示恒定占空比、不稳定的输出电压、奇怪的电感波形、需要2个180A 低侧 MOSFET、需要36A 电感、并且在尝试为 Tina 导出设计时会抛出错误

我在合理范围内更改了设计参数、但无法创建成功的设计、您有什么想法、可能会遇到什么问题?

该设计不必使用 LM5122、但最好是使用同步整流器且效率大于90%的高效率设计

谢谢、Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Firefox 之外、我还使用 Chrome、但仍然无法将设计导出到 Tina 或 Altium

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    根据您的参数、LM5122器件确实应该能够支持此应用。
    如需 Webench 的替代计算工具、我推荐您使用我们的快速入门设计器。
    https://www.ti.com/tool/download/LM5122-BOOST-CALC

    您也可以在我们的库中找到适合的参考设计以及针对这些参数的基准测试报告

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=lm5122

    另请注意,由于圣诞节期间, 其他答案可能会因假期而延迟。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的快速回复

    除了最小输入电压=10V 之外、这些参考设计非常接近符合我们的要求

    您是否能够以可导入 Tina 或 LTspice 的形式提供 PMP21274和 PMP4341?

    实际上、我需要能够模拟设计来了解它们在 Vin=10V 时的性能

    谢谢、Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、鉴于 PMP21274和 PMP4341的规格相似、您知道创建两种不同设计的原因吗? 一款设计是否出色? 较新的设计 PMP21274大概弥补了 PMP4341的某种缺陷?

    谢谢、Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    感谢您使用 e2e。 由于圣诞节假期,我们的大部分团队都不在办公室,将于1月7日返回。 请预计我们的回复会有一些延迟。 感谢您的理解。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    产品页面上提供了 TINA 和 PSpice 的未加密模型文件。 两种型号都应附带一个测试台、可以对其进行修改以符合系统要求。
    未加密的库文件也可以传输到 LTSpice、但是、一旦模型转移到另一个仿真器、我们就无法再提供调试支持。

    某些参考设计确实可能彼此非常相似。 如果开发的新设计只进行了一些微小的规格更改、可基于现有设计加速创建过程。 各个设计不应彼此优劣。 如果参考设计过时、将从参考库中将其删除。

    此致、
    Niklas