This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《PMP8740:EMI 滤波器设计》

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1456933/pmp8740-emi-filter-design

器件型号:PMP8740

工具与软件:

在 SLUP349文档的 EMI 滤波器设计部分中、EMI 滤波器设计为衰减三次谐波和更高开关频率分量。 为什么基波开关频率分量未达到目标?

请参阅文档的第11页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    请注意、PFC 级以固定频率(130kHz)在 CCM 模式下工作。 这意味着三角纹波电流的基波超出 EMI 测量范围、即150kHz - 30 MHz。

    三角波形的二次谐波通常非常小、因此最重要的谐波将是第三次谐波(3 x 130kHz = 390kHz、该谐波位于测量范围内)。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Roberto、

    我有更多的问题... L3在差分和共模滤波器中的作用是什么、以及为什么在计算  滤波器截止频率时未将 L3的漏电感与 L4漏电相加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    如本参考设计白皮书("2kW 并联电源模块的设计审查")所述、L3提供一些差模滤波、但应考虑高频范围;如果转换器单独满足 L4的 EMI 限制、则 L3也将满足 L3的 EMI 限制。 这就是为什么我没有在差模滤波器计算中添加 L3的漏电感、因为它提供了额外的滤波。 最后、由于我没有时间对 EMI 滤波器进行微调、因此我决定为 L3和 L4使用相同的共模扼流圈。 无论如何、我建议为 L3选择一个电感较低、专用于高频范围的共模扼流圈。 我希望这可以澄清主题...

    此致、

    Roberto