This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:如何使电容器开路

Guru**** 2401225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1444454/webench-power-designer-how-to-make-capacitor-open

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:LMR33630

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望将 CFF 更改为打开。 您能告诉我们如何将电容器设置为开路吗?

此致
大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、大桥良马、

    请注意、LMR33630具有不同的拓扑结构、并且包含多个器件系列。  

    您能否按照随附文档中给出的步骤并共享上述问题的设计链接?  

    这将有助于我们更快地识别问题。

    感谢您的支持。

    谢谢你

    此致
    Sateesh A G

    e2e.ti.com/.../Steps-to-Share-the-WEBENCH-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sateesh:

    我将与大家分享 WEBENCH 设计。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    在数据表建议中、Cff 为开路。 客户希望在此条件下进行仿真。

     

    此致
    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何志山

    感谢您分享设计。 我们可以重现该问题。 我们 目前正在进行 调试 、以验证其是否有效。  我们 将在下周之前提供更多详细信息。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何 志山

    很抱歉、您的查询未能及时得到回复。

    经调查、我们确定并解决了问题。 解决方案涉及修改后端代码中的元件选择过程、特别是针对 Cout 和 Cff 电容器。 但是、由于这些变更、我们需要与我们的产品线保持一致、因此状态已被标记为"正在审核"。

    随着我们接近年终假日季、请注意、我们的许多产品专家目前正在休假。 这可能导致响应延迟、并可能影响我们通常的周转时间。 在此期间、我们真诚感谢您的理解和耐心。

    我们将随时向您通报任何进一步的发展情况。

    感谢您的持续支持。

    此致、
    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大桥山:

    开奖记录

    我希望这封邮件能让您满意。

    我写信给您、提供有关 LMR33630B 的临时更新。 我们已成功解决该问题、并就此咨询了我们的产品专家。 根据他们的建议、我们正在该系列的所有器件中实施类似的更改和更新。

    这些更新计划在即将执行的代码冻结期间发布、暂时计划于2024年1月15日发布。 这些变化将在下周结束时反映出来。

    与此同时、请查看随附的 LMR33630B 设计报告(带和不带 CFF 电容器)、供您参考
    e2e.ti.com/.../With-Cff-Cap.pdf
    e2e.ti.com/.../Without-Cff-Cap.pdf

    感谢您的持续支持和理解。

    此致、
    Sateesh A G