This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9730:使用压降控制在两个反激式电源之间进行负载共享

Guru**** 2957810 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1453249/pmp9730-load-sharing-among-two-flyback-power-supplies-using-droop-control

器件型号:PMP9730

工具与软件:

大家好!

我正在处理两个不同反激式电源之间的负载共享、每个都具有额定12V 直流输出和3个 ADC 负载(满载时具电流限制功能)

在 ORing 配置中(通常最大5A)、电源必须使用输出电压下降控制来共享公共负载。

我能借助参考设计 PMP9730完成吗? 请建议使用相同或等效控制器的实现方法。

欢迎提供任何建议/反馈。

此致、
Pratik N.