This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:轻负载调节

Guru**** 2819625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1458750/lm5180-q1-light-load-regulation

器件型号:LM5180-Q1

工具与软件:

您好!

在我 处理从 TI 网站下载的 LM5180-Q1的 TINA 瞬态仿真时、我在进行修改后遇到了一些问题:

1.将 Rload 增加到500Ω

2.将反馈电阻增加到190k (~6V 输出)

3.移除输出端的可选齐纳二极管  

我注意到输出未调节在6V 左右。 我是否可以寻求一些支持以确定问题是什么?  

此致、

Alice   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alice、

    -LM5180-Q1具有针对轻负载的最小开关频率 Fsw (见下文)。 如果在输出端未连接齐纳二极管、Vout 将会松散稳压并增大、因为控制器将保持以12kHz 的频率进行开关、从而提供最低的功率。

    -我建议在输出侧重新连接齐纳二极管或连接虚拟负载( MOAT 可能低于500欧姆)。 请使用计算器设计为您的转换器设置虚拟负载值。

    LM5180DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manuel。 现在我更新我的设计要求:

    输入电压:13.5 ~ 14.5V

    输出电压:6V

    我使用 WEBENCH 工具帮助选择变压器匝数比、即1:1

    我遵循您的轻负载仿真建议。  

    反馈电阻器:63.5k (6V)

    输出齐纳二极管:6.8V

    虚拟负载:500Ω

    变压器:100µH 1:1

    输出电容:140µF

    您可以观察到输出没有稳定在~6V。 有没有关于如何改进的想法?  

    此致、

    Alice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice:  

    -在你的仿真结果中,似乎 Vout 从齐纳二极管钳制了6.8V 的电压,这是在轻载时应该发生的情况。 Pout=Vout^2/Rload=72mW、与满负载/功率相比极小。

    -您可以尝试在较低的虚拟负载(例如250欧姆)下运行仿真,并验证 Vout 6V 调节。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    是的、降低虚拟负载将解决问题、但代价是损耗更多。 如果我的输出电压很灵活、您是否认为增加输出电压是更好的解决方案? 例如、我将输出电压设置为10V、我甚至不需要基于仿真的虚拟负载或齐纳二极管。 是否为实际情况、或者您是否仍然建议使用相同的虚拟负载?  

    谢谢!

    Alice  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alice、

    可以增大输出电压和 增加  虚拟加载值。 我始终建议使用虚拟负载以避免 Vout 调节、因为控制器将在 FSW_MIN=12kHz 下切换。 如果不需要虚拟负载、您可以只使用输出齐纳二极管(稳态运行时高于 Vout 的齐纳电压)。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想说 增加 虚拟负载...

    谢谢你