This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562242:模拟错误

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1459145/tps562242-simulation-error

器件型号:TPS562242

工具与软件:

大家好、  

我将为我们的新设计进行仿真。

我已经按照 TI 宏标准修改了 LIB 文件  、然后我转换成了新的宏文件。 我根据我们的设计对模型进行了仿真。  

但仍然无法在输出电压下获得0V。

 有关更多信息、请查看上面随附的快照。

我想请您的支持。

请在本期帮助我。  我们也接受设计建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhuri:

    如果要将其导入到 TINA、您将需要未加密模型。 您可以尝试使用 PSpice for TI 吗? 谢谢!

    BRS

    卢西亚