This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62870-Q1:当 VSEL 引脚连接到6.2K Ω 至 GND 时、无法获得额定输出电压

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62870, TPS62870-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1459694/tps62870-q1-rated-output-voltage-is-not-obtained-when-vsel-pin-connected-to-6-2kohm-to-gnd

器件型号:TPS62870-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62870、

工具与软件:

器件-  TPS62870
我们注意到、提供的仿真模型和 数据表数据不匹配。
关于以下所附数据、请为解决这一问题提供支持。  
TI SPICE 模型的仿真说明(可从 TI 网站下载模型):  
通过将适当的电阻器连接到 VSEL 引脚、可选择四种默认启动电压。 (请参阅数据表)

参数 VOUT 用于设置输出电压、而不是这四个默认电压。 当 VSEL 悬空时、输出电压由 VOUT 参数设置。

VSEL 的模拟配置: RVSEL=6.2千欧(在我们的应用中 Vsel 通过6.2千欧接地)  
 在 F11窗口中指定 Vout 的情况下为该模型获取 Vout -稳态分析为0.5V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    感谢您提供 深入的讲解和详细的解释。

    TPS62870-Q1器件具有多个器件型号、型号遵循后续器件的默认设置。  

     该器件有许多采用默认设置的旋转器件 、因此采用 上述做法通过 F11窗口使 VSEL 引脚悬空并设定输出电压的最佳做法。

    我不明白您的担忧。 模型是否不适合您的应用?  您能帮助提供您的运行条件吗?

    此致、

    TanVee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TanVee:

    我们在应用中使用的器件型号  TPS62870QWRXSRQ1和在该器件中、VSEL 连接到6.2 kΩ 至 GND

    根据数据表(器件选项)和仿真说明-我们可以通过将 VSEL= 6.2 kΩ 连接到 GND 来设置输出电压。

    我们的应用中也使用了同样的配置。 仿真后、不满足额定输出电压(0.85V)-我们得到0.5V 的输出电压

    OUT 测试条件:VIN = 3.3V、ILOAD = 4.373A、VOUT = 0.85V

    请在下方查找仿真原理图和结果。 我希望这是明确的。 如果您需要更多详细信息、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    我理解您的观点 、但让我再次说明一下、由于器件内部架构是相同的、因此每个器件型号没有不同的型号。

    您必须为您的应用使用相同的模型并按照步骤操作

    • 保持 VSEL 引脚未连接  
    • 通过您的应用的编辑器窗口设置输出电压。

    如果您还有关于 VSEL 引脚的问题、请告诉我。  

    此致、

    TanVee