This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:能否应用于交流分相 L/N 绝缘?

Guru**** 2951580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1454682/tida-010232-can-it-be-applied-in-ac-split-phase-l-n-insulation

器件型号:TIDA-010232

工具与软件:

您好、TI 支持:

有关此产品的参考设计用于直流绝缘监测器。 我想知道这个电路是否也可以应用在交流 L-N 分相绝缘监控器中?

目前、我有交流分相240V PCB。 SP/SN 继电器处于线路/中性线状态。 但在参考中计算方程(13)(14)很奇怪。

数字类似于 Vn = 202伏、Vp = 372伏、Vdc = 161伏。 (以90度的交流角度切换继电器)。 然后、Riso 之一是负值。 如果有任何建议或我应提供哪部分详细信息、请帮助我? 提前感谢您。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助、并对假日期间的延迟表示歉意。

    首先、 对交流线路绝缘监测有一些一般性评论。
    这种方法适用于某些条件下的交流绝缘监测。 交流线路上的绝缘监测面临的主要挑战是交流线路上通常存在的 Y-CAPS。 如果这些电容很大、会导致阻抗与测量的 绝缘电阻并联、这将影响精度。 对于小于5nF 的 y-Cap、影响有限、可以忽略。 否则、需要将其补偿掉。

    在您的评论中、我认识到第一件事是 VDC 小于 VP、这绝不应该出现。
    在交流情况下、VDC 需要是测量 VP 或 VN 时交流电压的瞬时值。
    应在交流电压峰值处触发测量。 因此、在您的情况下、VDC 应该大约为340V  
    电压 VP 和 VN 应始终小于 VP。  
    请参阅图2-14了解交流周期内 VP 和 VN 采样的建议时序、而参阅图1-5和1-6了解 VP 和 VN 测量期间的等效电路。 从1-5和1-6获取的直流电源必须替换为交流电网、VBUS+和 VBUS -必须替换为 L 和 N

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Andreas