This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010270:设计文件申请

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010270

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1454199/tida-010270-request-for-design-files

器件型号:TIDA-010270

工具与软件:

您好!

是否有任何设计文件 TIDA-010270 ? 在网站 https://www.ti.com/tool/TIDA-010270#design-products 中、 当我单击"立即申请"时

它显示如下所示、

请指导完成此过程以访问与相关的文件  TIDA-010270。

谢谢!

V. Vedashree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  V. Vedashree:

    感谢您对我们的设计感兴趣。

    目前、我们正在创建这个申请链接来提供我们的设计文件、现在等待内部审批。 链接应在圣诞节后正常工作。 如果你需要这件事在匆忙中。 请通过电子邮件与我联系。 我们可以讨论您的项目并发送完整文件。

    matthew-chen@ti.com

    Matthew Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    批准后、请与我们分享设计文件链接。

    谢谢!

    V. Vedashree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  V. Vedashree:

    当然、只要链接可用、我就会给您回复。 感谢您的关注。

    B.R.

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否对所请求的文件有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想知道这些文件是否有任何可能可供下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 V. Vedashree

    现在、可以  通过申请访问在 TIDA-010270工具页面上正确访问固件。 感谢您的耐心。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复并提供固件访问权限。

    回到我最初对 https://www.ti.com/tool/TIDA-010270中设计文件的要求、 界面如下所示

    当点击"立即申请"时、会显示此消息

    请授予访问 TIDA-010270硬件设计文件的权限。

    谢谢!

    V. Vedashree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 V. Vedashree:

    为困惑道歉。 似乎该网站当时不允许登录,因为我也无法访问它。

    请使用以下按钮重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  V. Vedashree:

    感谢您对本设计感兴趣。 请通过以下链接申请完整设计

    https://www.ti.com/drr/opn/TIDA-010270-DESIGN

    Matthew Chen