This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法正确读取 TDC7200EVM:Time2及后续版本

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7200EVM, TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1458971/tdc7200evm-time2-and-onwards-cannot-be-read-correctly

器件型号:TDC7200EVM
主题中讨论的其他器件: TDC7201

工具与软件:

你好
我将尝试使用 TDC7200EVM 进行信号分析。
Time1可以读取预期值、但​​从 Time2开始的值似乎异常。
图中的黄色信号是输入到启动、红色信号是输入到停止。
成功检测到 STOP 信号的第一个脉冲、但无法检测到下一个脉冲及后面的脉冲。
我想在 Start 后进入 Stop 的第一个脉冲和第二个脉冲会分别进入 Time1和 Time2、错误吗?
还是硬件故障?
请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kimura-San、

    感谢您在传感器论坛发帖! 你说异常是什么意思?你有什么例子吗?

    如果未得到值、您是否已确保 TDC7201已编程为接收多个停止事件? 如果器件仅针对一个 STOP 事件进行了编程、那么我认为它可能不会为后续 STOP 寄存器生成结果。 您的假设是正确的、但为了做到这一点、需要对器件进行编程以接收多个停止事件。

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Issac、

    我正在尝试制作一个能够获取五个 STOP 信号的程序。 在输出示例中、​​由于已创建停止事件程序、因此会获取从 Time2开始的值。 但是、它们不太可能都是相同的值。
    在该计划中有什么我应该小心的地方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kimura-San、

    每个停止信号之间的延迟是否为1500和1600?

    该器件不应该为以下所有 STOP 信号测量相同的时间。 这是原始数据、还是已经做了一些事后处理工作?

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Issac、

    是、1500[us]和1600[us]。
    对原始数据进行转换、以便可以通过串行通信轻松输出。
    这是否意味着观察到定期输出的 STOP 脉冲不好(如示波器图像中所示)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kimura-San、

    感谢您的澄清。 定期输出数据(如示波器图像)绝对是可以的、但所有数据显示与您在 Time2-Time5中看到的距离相同的距离并不正常。  

    由于达拉斯的恶劣天气、我不在办公室、所以我目前没有向您展示硬件、但星期一我可以向您展示捕获的 Timex (如上所示)应该是什么样子。

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kimura-San、

    这是您的数据在采集时应该大致看起来的样子、类似于上面所示的内容。

    第一个小数点与起始脉冲间隔250ns、其余小数点与起始脉冲相隔1us。

    生成的 Timex 值如下-

    TME1:4606

    时间2:23126

    时间3:41635

    TIBE4:60144

    时间5:78651.

    正常 LSB = 0.0540346

    此致!

    Isaac