This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:TIDA-020031:设计计算器表

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1460874/ucc28950-tida-020031-design-calculator-sheet

器件型号:UCC28950

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们计划借助 TIDA-020031参考设计5V/240A 单向转换器。 当我们​​在 UCC28950设计计算器中输入 TIDA-020031值时、计算出的 MOSFET 损耗为44.79W。 但是、我们在 TIDA-020031文档中看到该值为9.9W。 是否为 TIDA-020031创建了设计计算器工作表? 请与我们分享一下吗? 此致...

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/234/pastedimage1736752510221v4.png

UCC28950、TIDA-020031设计计算器表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Umit、

    设计计算器的数字是保守的。 如果您可以分享您的计算器副本、我们来看看。

    谢谢