This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020033:申请访问 TIDA-020033-TD-DESIGN

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1, TIDA-020033, LM5123-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1458540/tida-020033-request-for-access-to-tida-020033-td-design

器件型号:TIDA-020033
Thread 中讨论的其他器件: LM5123-Q1、TAS6584-Q1

工具与软件:

您好!  

我正在从事一个涉及高效音频系统动态电压跟踪的项目、想要访问参考设计来评估其适用性。 TIDA-020033设计、尤其是它使用的 TAS6584-Q1和 LM5123-Q1、符合我对实现 H 类跟踪的兴趣、从而优化电源效率、热管理和 EMI 性能。 通过访问详细的原理图、测试结果和设计文件、我可以更好地了解这些元件在实际设置中的工作原理、从而深入了解如何增强我的当前开发能力

此致、

明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明亮、  

    很抱歉耽误你的时间。 我上周不在办公室、所以拥有这项设计。 如果您能通过当地的 TI 销售代表详细介绍您的项目和公司、同时我们也能与您合作、获取所需文件、那将非常有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    感谢您的答复、希望您能在办公室外度过一段宁静的时光。 感谢您愿意协助访问 TIDA-020033-TD-DESIGN 参考设计资源。

     

    我们的项目涉及为高保真音频系统开发高效开关电源。 具体而言、我们的目标是通过动态电压跟踪实现实时输出电压控制、从而通过将电源电压与音频信号的瞬时需求相匹配来确保出色性能。 该方法利用了 H 类放大器中存在的原理、但经过量身定制、旨在满足高保真音频应用的独特需求、在此类应用中、噪声最小化和精确的电压调节至关重要。

    我们的目标是在不影响音频质量的情况下提高效率、尤其是在涉及快速变化的阻抗、电压和电流、这可能会导致失真和噪声的情况下。 您的参考设计与我们的技术要求非常吻合、且可作为我们工作的基础要素。

     

    关于公司的详细信息,我们是工程顾问。 该项目专注于为音频系统(H 类放大器)设计具有动态电压跟踪功能的电源。  如果您需要有关我们组织的更多具体信息(请私下向我发送电子邮件、因为这是一个公开论坛)、我很乐意与我们当地的 TI 销售代表联系、以便进行进一步讨论。

     

    请告诉我接下来将要开展的合作步骤、如需任何其他详细信息、请随时联系我们。 我期待着共同努力、探索这种设计的潜力。

    此致、

    明亮