This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:反复打开和关闭时、模块出现故障

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1459423/tida-00779-module-is-failing-while-repeated-turning-on-and-off

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件: UCC28180

工具与软件:

我们已使用 TIDA-00779参考开发了3kW PFC。 该设计适用于固定395V PFC 电路。 除了参考设计外、我们还使用了单个 SiC MOSFET MW65R048M1H 和单个升压二极管 WNSC6D30650W6Q。 我们加载了高达3kW 的功率、没有任何问题。 (在持续加载很多小时的情况下、热性能和其他方面都很好)...

我们将在不同时间打开无负载或轻负载的电路、进行不同的测试。 但电路在开通时在某些瞬间发生故障。  我们的 MOSFET 在这些瞬间会出现故障。 其他功率元件 是安全的。 MOSFET 栅极、漏极和源极在发生故障后全部短路。 输入电压为测试提供的额定电压为230VAC。  您能否支持我们确定故障原因?

我正在与此一起共享我的电路...

e2e.ti.com/.../PFC_5F00_ckt1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ijas

     我认为这应该是上电序列问题、因为直流母线电容器 C8/C10太大、它会长时间保持12V 电压、因此即使您移除交流输入、UCC28180也可能会长时间工作。 然后再次连接交流输入、请检查:

    1.在轻负载下移除交流输入后、检查12V 电压。

    2.在 移除交流输入后检查 UCC28180的输出、查看它是否仍具有驱动 MOSFET 的输出。

    2.检查继电器浪涌保护电路在您重新连接交流电时是否工作正常。

    此致

    海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵支持。 我们已根据您的建议调试了该问题。 使用 NTC 旁路的浪涌电路、我们使用10欧姆10W 可熔电阻器而非10欧姆 NTC 进行了修改。  在某些上电/断电序列中、NTC 会发热、并且其电阻会大幅下降。 因此下次上电时、它不会保护电路免受浪涌的影响。 我们使用具有更高功率的固定电阻器解决了这一问题。