This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:相电流检测噪声问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1458543/tida-01606-a-phase-current-sensing-noise-problem

器件型号:TIDA-01606
Thread 中讨论的其他器件:TMCS1123

工具与软件:

你好。

我在本文中提出了一个有关电流检测的问题。

如电流图所示、我将输入直流电压增加到了500V。

我可以看到 B 相电流和 C 相电流正常检测。 但是、经证实、A 相电流存在严重的纹波。 (左侧的照片是 A 相电流、右侧的照片是 B 相电流。)

确认了当前代码使用的是 SDFM 方法、并且通过测量硬件上 A 相和 B 相的 SDFM 输出信号、确认了没有显著差异。(例如:SD_Data_IG_A)

A 相检测为何不起作用?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 LEM 感测 A 无法正常工作、原因如下:

    位于开关节点上

    在开关节点上具有高 dVdt

    到 MCU 的噪声位置的布线很长、没有适当的差分到单端信号调节。

    为了方便您了解、我们将很快发布采用 TMCS1123器件的新版本电路板、并解决上述所有问题。

    谢谢

    BR

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复
    那么、是否有办法改善当前版本中的 A 相噪声问题?

    此外、为什么只有 A 相存在噪声问题?

    -Dongyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是改进的、现在运行良好。

    它过去就存在该问题、因为它距离 MCU 很远