This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20878:建议

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20878

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1453366/pmp20878-suggestion

器件型号:PMP20878

工具与软件:

嗨、团队:

客户已根据 PMP20878设计了24V/3A PD 模块、但由于各种原因、该模块无法工作。 即使将其调整为稳定的24V 状态、该器件也会在空载情况下持续工作2分钟后烧毁。 然而、温升实际上相对稳定。 当它燃烧时、使用红外成像时、温度不超过50℃。 特别是变压器次级侧的续流 MOS 管很容易烧坏。 我想问一下、是否有推荐的同步整流 SR 驱动器 IC 可以替代用分立式元件构建的 MOS 管驱动电路、即直接用1 IC 驱动变压器次级侧的两个 MOS 管?

非常感谢!

谢谢、此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wendy、能否发送一份客户设计示意图? 我怀疑所做的修改与参考设计不同。 PMP208708已使用了多年、使用寿命非常长。