This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22760:PMP22760的设计计算器或仿真

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25800-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1457605/pmp22760-design-calculator-or-simulations-for-pmp22760

器件型号:PMP22760
Thread 中讨论的其他器件:PMP、 UCC25800-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在为 SiC FET 设计 BASIS 电源、总共具有2个通道、每个通道具有1个+ve 和1个-ve 导轨。

因为它们的设计参数与 PMP 设计不同。 他们是否可以参考任何计算器或应用手册来设计双通道输出。

另外关于变压器设计、他们应该为每个通道使用具有多绕组的单个变压器还是多个变压器?

此致、

Manikya Sharma