This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23338:所使用的逆变器模式或控制逻辑代码

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23338, PMP23069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1456037/pmp23338-code-for-the-inverter-mode-or-control-logic-that-is-used

器件型号:PMP23338
主题中讨论的其他器件: PMP23069

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户了解了 TI 针对 pmp23338的解决方案、 并且根据该文档、pmp23338逆变器模式的代码正在开发中 如果现在准备就绪了、您能否分享?

或者、如果您可以告诉他们这里使用的控制逻辑(针对电流和电压环路的 PI/VSI 控制器等)、它将帮助他们根据 pmp23338参考开发 PR 电路板。

谢谢、此致、

Manikya Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对反应的延误道歉。

    pmp23338的逆变器模式代码尚未开发。 我们有非常相似的参考设计 pmp23069。 这个有逆变器模式、但仅适用于并网模式。 您可以查看我们的旧参考设计 TIEVM HV 直流/交流。 它具有 VSI 模式、

    谢谢你

    侯赛因·阿米尔