This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010955:AFCI的开发板中F28P55X、使用demo采集数据连接ARC Insight GUI

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1462761/tida-010955-afci-f28p55x-demo-arc-insight-gui

器件型号:TIDA-010955

工具与软件:

通过官方的演示程序、评估板上的芯片修改了 IO 端口、且与 ARC Insight 连接的串行端口已成为 SCIB。 此部分的程序是否需要更改?其他需要更改的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的伸出手、我邀请了电弧检测软件专家。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请分享您的器件型号或评估板的图片吗?

    谢谢你

    侯赛因·阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。