This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:如何在实验2中使用 SFRA?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1462636/tida-01606-how-to-use-sfra-in-lab2

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:SFRA、

工具与软件:

您好!

能否在实验2中使用 SFRA 的扫描功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    现有的 TIDA-01606实现了用于应用 SFRA 的库。 SFRA 可以应用于电流和电压控制环路上。

    现在,如果理论上你希望有一个开环功能的发电厂本身应该是可行的使用这个功能。

    您需要使用 TINV_vdInv_pu 注入干扰、并收集 d 分量上的电流数据、以了解发电厂的行为方式

    谢谢

    BR
    Riccardo