This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010270:参考设计特性说明

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1459327/tida-010270-reference-design-feature-clarification

器件型号:TIDA-010270
Thread 中讨论的其他器件:AFE4960

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们介绍"通过低功耗 BluetoothRegistered实现连续生命体征监测的生物传感贴片参考设计"参考设计板。

在下面观察的设计中、并且有任何人可以对下面的问题作出澄清。

1.该设备 可连续监测生命体征,如心电图(ECG)、心率、呼吸、脉搏、温度和运动。  此设计可通过2 ×CR2032电池(3V 输入)或1节 AAA 电池供电         电池 (1.5V 输入)、工作寿命为14天。
->除了监控之外,该设备是否还会将数据持续传输到移动设备/PC? 或者它仅基于任何事件/输入进行传输? 这是否涵盖14天的使用寿命?  

任何帮助都会非常感谢,


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    很抱歉因为假期而延迟回复。

    感谢您对我们设计的关注。   14天运行寿命的估计值由设计的平均电流消耗计算得出、而贴片设计将持续采集数据并传输到移动应用。  

    或者它仅根据任何事件/输入进行传输?

    您能否具体说明您所指的评估/输入? 或者您需要任何新功能?

    B.R.

    Matthew Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复@Matthew Chen,

    我们计划使用您的设计的 AFE4960。  

    "补丁程序设计将持续采集数据并传输到移动应用程序"。
    -> 从 设备开机时间开始 采集数据并连续传输到移动应用程序, 对吗?

    "您能具体说明您所指的评估/输入吗? 或者您需要任何新功能?"
    我假设了生命体征(ECG、心率、呼吸、起搏脉冲、温度和运动)中的事件、如下所示
    示例:
    1.如果 生命体征达到/超过上限/下限阈值  
    2.任何来自用户的输入触发器(如开关或来自 APP 的命令)。

    您还能在下面解释一下吗、
    当我们计划使用 AFE4960时、是否会有软件端的支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    感谢您在设计中选择 AFE4960。

    -> 从 设备通电开始 连续采集数据并传输到移动应用程序、 对吗?

    -->您可以根据您的设计需求进行配置。 例如、在当前固件中、器件会处于睡眠状态、直到按下按钮开始采集和传输。

    1. 则 信号可能会变得失真和非线性  
    2.任何来自用户的输入触发器(如切换或来自应用程序的命令)。

    所有这些功能都可以在固件中完成。

    --->您定义 BLE 服务来实现它。

    1. 如果我们计划使用 AFE4960、是否会从软件端获得支持?[/QUOT]

    我们可以支持软件编程。 TI 的团队可帮助您构建 BLE 固件。 您是否会考虑使用 CC2674等 BLE 器件?

    Matthew