This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43606-Q1:P-SPICE 模型

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43606-Q1, LMR43620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1455125/lmr43606-q1-p-spice-model

器件型号:LMR43606-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LMR43620-Q1

工具与软件:

您好!

我需要 LMR43606-Q1和 TXU0102QDTTRQ1的 P-SPICE 模型来进行仿真。

请尽快提供?

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    关于 LMR43606、我需要与此器件的系统工程师交流、以了解我们是否有任何可用器件。

    由于大多数工程师都在外面、所以我们的回应会延迟到2025年1月的第二周。

    关于  TXU0102QDTTRQ1、该器件不在我们的产品线中。  您将需要打开新帖子并为该器件选择正确的产品系列。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takeshi

    目前、我们对此器件没有有效的 PSPICE 模型、但可以修改 LMR43620-Q1 PSPICE 模型来模拟 LMR43606-Q1。 贵公司是否与 TI 签订了有效的 NDA?  

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takeshi

    由于我们有一段时间没有收到您的回复、我将关闭此主题。 如需更多帮助、请随时联系我们。  

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉这么晚才回复。
    我想在这里结束这个问题。

    谢谢你。