This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:未加密 P-SPICE 模型

Guru**** 2952390 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1462281/ucc28180-unencrypted-p-spice-model

器件型号:UCC28180

工具与软件:

需要 UCC28180 (.lib)的未加密 P-SPICE 模型进行仿真。  

可用模型已加密、无法导入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvi、  

    我们通常不共享未加密的模型、除非我们公司之间已签署并达成适当的保密协议(NDA)。

    如果您想寻求此途径、请联系您当地的 FAE。

    此致、

    Ulrich