This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010040:TIDA-010040:

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010040, TPA2011D1, TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1463037/tida-010040-tida-010040

器件型号:TIDA-010040
主题中讨论的其他器件: TPA2011D1TPA3110D2

工具与软件:

我使用的是 TIDA-010040参考设计(警报音调发生器)、在进行一些软件调整后、能够做到这一点。

但是、我需要将产出量至少增加三倍、因此出于测试目的、我尝试了 MAX9759、并惊讶地看到可实现的产量会下降。

经过进一步调查、TIDA-010040设计似乎只能通过1V 的峰峰值差分音频输入波形实现 TPA2005的最大输出、从0V 偏移大约1.5V。

使用 MAX9659进行的进一步实验表明、它需要至少5V (理想情况下为6V)的峰峰差分输入波形才能获得最大音量

您能否推荐一款 TI D 类放大器 IC、该放大器将与 TIDA-010040参考设计配合使用、在4或8欧姆负载下产生至少4瓦的功率、理想情况下采用适合研发目的的封装(TSSOP、QFN 或类似封装)。

我不会因为产量不足而放弃这个项目/机会。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    可考虑的一个器件是 TPA2011D1。 此器件 可为4 Ω 负载提供3.2W 的功率。 您是否限制 音频放大器的5V 输入电源? 否则、诸如 TPA3110D2之类的器件将提供 显著 更高的功率输出。  

    我们还提供了其他几种医用警报设计供您参考:

    此致、

    Christian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Christian 的及时回复。

    12V 也可用、如 TPA3110D2所示。 我希望这款器件不会遭受与 MAX9759一样的命运、MAX9759使用 TIDA-010040设计产生的1V pkpk 信号几乎不产生输出(设置为最大增益)。

    我花了一些时间使用 TIDA-010040设计、现在就继续使用该设计。

    此致

    Ralph