This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:未找到许可证

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1461881/pspice-for-ti-license-not-found

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好、TI 支持:

 

我联系以尝试解决使用 PSpice for TI 安装时遇到的错误。  

 

无论何时启动 PSpice、我都会收到一条错误消息、指出找不到许可证。 签入我的文件后、它实际上并不位于安装文件中。

 

您有什么办法可以帮助我解决这个问题吗?

 

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我们已发现此问题、它会影响尝试安装 PSpice for TI 的任何人。

    问题修复后、我会通知您。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你大卫,期待决议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cadence 将要求更多信息来帮助调试。

    如果可以、请执行以下操作:

    您将需要设置环境变量。

    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量
    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量是在运行 Cadence 工具的客户端系统上设置的可测试代码。 该变量设置为对许可问题进行故障排除。 在调用 Cadence 工具之前必须设置 CDS_LIC_QA_TEST。 该变量的值是系统上的任何可写入区域。
    窗口:
    访问 Windows 按钮、为您的帐户搜索编辑环境变量。
    New > CDS_LIC_QA_TEST = c:\cadences\qalog.txt
    设置此变量后、调用该工具。 如果您遇到许可错误、请将 qalog.txt 文件发送至客户支持。 qalog.txt 文件会随着时间的推移而变得非常大。 因此、最好在解决问题时取消设置变量。
    注意:请勿在 c:\驱动器中设置此变量、因为您可能没有写入权限、文件将不会被创建。 请在 c:\cadence 中或在另一个驱动器(如 d:\)中设置。

    在这一设置完成后、根据 Cadence、  

    卸载该工具并重新运行安装程序(CDS_LIC_QA_TEST 变量就位)。

    将文件发布到此处。 插入->图像/视频/文件

    希望该文件将显示未下载许可证文件的原因。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经执行了与环境变量设置、相同值和全部相关的步骤。 我已调用 PSpice for TI、并收到以下错误消息:

    但是我找不到要发送的 qalog.txt 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis。

    您是否可以在硬盘驱动器上检查以下位置的许可证?

    %appdata%\Cadences\VBL\TI_PSpice_231\license

    我不清楚该程序为什么要在服务器上查找许可证。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的跟进。 我刚刚检查了我的硬盘上的位置,并找到了许可证。

    我按照上面粘贴的环境变量指令完成了操作、并以管理员模式在我的机器上重新安装了工具。

    现在、该软件将打开并运行、我还可以编辑原理图/网表而不会出现错误。

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lius。 很高兴它现在可以工作了。

    请确保删除该环境变量。 否则文件将会增长、并会增长...

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完全如此。 感谢您的提醒。