This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95410RRB:功率损耗计算器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95410RRB, CSD95490Q5MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1463291/csd95410rrb-power-loss-calculator

器件型号:CSD95410RRB
主题中讨论的其他器件: CSD95490Q5MC

工具与软件:

您好!

我将计算 在0.85V、35A、600kHz 的开关频率下运行时的功率损耗。

我想对  CSD95410RRB 和  CSD95490Q5MC 之间的这一点进行比较

我在另一个主题中看到有一个功率损耗计算器、 我是否还可以获取一份?

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1393989/csd95410rrb-how-to-calculate-the-thermal-dissipation-of-csd95410rrb

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我会通过电子邮件将计算器发送给您、它包含上述两个功率级。 您只需从 Excel 的下拉菜单中选择要进行计算的对象。

    此致、

    Maha