This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606原型帮助

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, TIDA-010938

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1458802/tida-01606-tida-01606-prototype-help

器件型号:TIDA-01606
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-010938

工具与软件:

我将使用 TIDA-01606参考设计构建一相和三相原型。

正在寻找设计和原型工程师来帮助我。

请联系。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Walter、

    您是否已查看 TI.com 上 TIDA-01606的设计文件? 我们还具有 PLECS 仿真文件。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    感谢您的答复。

    是的、我查看了设计、我需要对我们的要求进行一些调整。 将构建原型。  

    需要一个可以提供帮助的人。 如果你能,它将是完美的。 如果不能、您能否推荐我这位熟悉此设计的工程师?

    您能否 也向我发送 TIDA-01606的 PLECS 仿真文件。

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向下滚动到此页面底部:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01606#design-products

    https://www.ti.com/lit/zip/tidmax7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    感谢您的链接。

    如果大家还有问题、请联系我们。

    此致、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    您能帮我做 TIDA-010938设计吗?

    我需要对双向直流/直流转换器进行一些更改。

    此致、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    我负责 TIDA-010938。

    我建议您打开另一个仅与 TIDA-010938相关的问题。

    我们会很快回复您。

    谢谢

    BR

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    感谢您的答复。

    我对 TIDA 010938参考设计真的很感兴趣、并将构建这两个板的原型。

    目前、我需要直流/交流级定制方面的帮助。

    要更改现有的240V、将一个相位的额定输出电压更改为120/240V 的分相、将额定输出功率更改为10kW。

    请告诉我。

    此致、

    Walter