This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01513:TPSI2140的替代产品

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1461776/tida-01513-alternative-to-tpsi2140

器件型号:TIDA-01513

工具与软件:

大家好、团队成员:

我需要您针对以下请求提供支持:

############################################################################################

我正在与您联系、以获得有关项目的技术支持、该项目涉及一个用于测量底盘与车载叉车电池之间泄漏电流的电路板。

此电路板可检测是否存在电气绝缘。
对于该项目、我将使用 TIDA-01513作为参考设计。
在汽车领域、先进的技术涉及在输入端使用串联电阻串降低、例如将400V 电池设置为​​下游运算放大器允许的值以测量泄漏。

我的项目中使用多辆车载叉车、这些叉车使用不同的电池电压(从80V 到600V)。
为了防止高电阻值​​影响已经很低的漏电流的测量、我正在寻找一种能够并联切换电阻器网络的解决方案、以便降低其总值并适应电池电压较低的情况。

在这方面、由于高电压和低电压之间必须存在隔离、因此无法使用由微控制器控制的传统 MOSFET、我曾考虑使用像参考文献中建议的那样的固态继电器、我已经将 TPSI2140用于其他目的、但这种继电器的成本太高且相当笨重。 从这些角度来看、我希望找到一个更有利的解决方案。

我想知道是否有一种集成解决方案允许我通过单线协议启用一个或多个电阻、并使用微型元件进行隔离。

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有更新吗?

    此致、

    Fabio