This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC35X1:Simple Link Wi-Fi 工具箱帮助

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1461543/lp-em-cc35x1-help-with-simple-link-wi-fi-toolbox

器件型号:LP-EM-CC35X1
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110

工具与软件:

大家好、我在使用 LP-EM-CC35X1时遇到了问题。

我刚刚购买了 LP-XDS110、仍然无法上传固件或测试  LP-EM-CC35X1、我下载了 SimpleLink Wi-Fi 工具箱、电路板无法选择。

按照 LP-EM-CC35X1指南、此处显示此信息  

我将使用的 Wi-Fi 工具箱版本为 simplelink_wifi_toolbox_2_2_5

任何帮助都很好、提前感谢。