This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010239:适用于 TIDA-010239板 MSP430 MCU 的软件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1463371/tida-010239-software-for-tida-010239-board-msp430-mcu

Thread 中讨论的其他器件:TIDA-010239

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们很有意思、在 TIDA-010239板的基础上开发交流壁式充电器。 您能否共享 TIDA-010239板 MSP430 MCU 的软件?

谢谢、此致、

Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanath、您好!

    感谢您的咨询。 请通过电子邮件与我联系吗?

    电子邮件:s-bozowicki@ti.com

    此致、
    Simon