This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice for TI:错误(ORCOMMN-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1461038/pspice-for-ti-pspice-for-ti-error-orcommn-12005-unable-to-launch-orcad-pspice-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

此通知会在安装 PSpice 软件后立即显示:


当您尝试启动该程序时、将出现以下消息:

错误(ORCOMMN-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI。 在上找不到有效的许可证 许可证服务器。 更新许可证服务器配置、以包含 OrCAD PSpice TI 许可证。


已正确安装并可访问许可证路径: C:\Users\Alexandr\AppData\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_231\license\license.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandr:

    我已经用 Cadence 提出了这个问题。 有多个其他用户遇到同样的问题。

    我认为这种许可的基础是什么、这一年也将持续。

    我会让您了解最新的发展动态。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个用户在管理模式下成功安装。

    请使用添加/删除程序进行卸载。 然后在管理模式下重新安装。

    如果这样无效、请告诉我。

    如果您已经设置了环境变量、但它无法正常工作。 请在此处附上 qalog.txt。  

    如果可行、请删除环境变量、因为它将继续收集数据并随着时间的推移而变得非常大。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它已经工作了! PSpice 现在可正常启动。

    非常感谢!

    Alexandr