This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:安装此软件时遇到问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1461365/pspice-for-ti-i-encountered-a-problem-while-installing-this-software

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

我经常遇到在安装过程中无法下载和验证许可证的问题。 这发生了多次、我无法解决。 我真的希望有人能帮我解决这个问题。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yifei:

    我们意识到这个问题。 它将影响所有新用户。 这一问题已被转至 Cadence、以便尽快解决。

    当我们有一个分辨率时、我将告诉您。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个用户在管理模式下成功安装。

    请使用添加/删除程序进行卸载。 然后在管理模式下重新安装。

    如果这样无效、请告诉我。

    如果您已经设置了环境变量、但它无法正常工作。 请在此处附上 qalog.txt。  

    如果可行、请删除环境变量、因为它将继续收集数据并随着时间的推移而变得非常大。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifei:

    由于在管理模型中安装成功的报告有多个、我将关闭此线程。

    如果您仍然遇到问题、请重新打开或提交新问题。

    David