This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:安装许可问题

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1460903/pspice-for-ti-installation-license-issue

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

 我已多次尝试卸载和重新安装 PSpice。 一开始出现错误(ORCOMMN-12005)。 现在、即使安装也无法完成、并且它会提示无法下载许可证文件。 有人可以帮我吗? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    我要用 Cadence 取消这个。 我们会一次性获得多个这样的数字。 可能他们的许可证检查中有一些内容与年份更改相混淆。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在安装过程中遇到同样的问题。 在安装 PSpice for TI 软件时、会不断出现许可证问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在安装过程中遇到同样的问题。 在安装 PSpice for TI 软件时、会不断出现许可证问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会得到同样的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、Yifei 和 Hui、

    我听到了卡登斯的声音。 它们需要更多的数据用于调试。 您能帮忙吗?

    以下是他们说的:

    您是否可以要求用户卸载该工具并使用 CDS_LIC_QA_TEST 变量重新运行安装程序。

    当前 QA 日志来自工具启动、而不是来自安装。

    我们需要弄清为什么在安装过程中没有下载许可证文件。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个用户在管理模式下成功安装。

    请使用添加/删除程序进行卸载。 然后在管理模式下重新安装。

    如果这样无效、请告诉我。

    如果您已经设置了环境变量、但它无法正常工作。 请在此处附上 qalog.txt。  

    如果可行、请删除环境变量、因为它将继续收集数据并随着时间的推移而变得非常大。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉,我上周没来了。 我删除并重新安装了安装程序、以管理员身份运行安装程序、这次成功。

    感谢您的帮助、

    ——马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 无论许可证下载过程中发生了什么、似乎都已自行解决。