This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:XDS110、CC1354P10-1、CC2652PSIP

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, CC2652PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1455087/lp-xds110-xds110-cc1354p10-1-cc2652psip

器件型号:LP-XDS110
Thread 中讨论的其他器件: CC2652PSIP

工具与软件:

您好!

我得到了包含 CC1354P10-1开发套件的 LP-XDS110板、以及包含板载 XDS110的 CC2652PSIP 开发套件。

SmartRF Studio 7在安装期间失败、会报告每个驱动程序上的问题。

输出文件夹:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\..\drivers\Vcp
摘录:ccxxxx_usb_cdc.cat……100%
摘录:ccxxxx_usb_cdc.in
正在安装 FTDI 驱动程序...
执行:"c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\..\drivers\dpinst64.exe"/c /sa /sw /path "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\..\drivers\FTDI"
驱动程序安装失败、返回代码-2147352576。
正在安装 XDS2xx 驱动程序...
执行:"c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\..\drivers\dpinst64.exe"/c /sa /sw /path "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\..\drivers\xds2xx"
驱动程序安装失败、返回代码-2147418112。
正在安装 XDS110驱动程序...
执行:"c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\..\drivers\dpinst64.exe"/c /sa /sw /path "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\..\drivers\xds110"
驱动程序安装失败、返回代码-2147352576。
安装已中止。

我已经尝试从 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Drivers\xds110文件夹手动安装驱动程序、但现在仍然没有任何希望。  

看到错误:

如何在 Mac Studio 上的 Parallels 下运行的 Windows 11上运行安装程序?

ST 和 NXP 工具运行正常、不会出现任何问题、因此、它当然可以... 请提供帮助

此致

S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是证书问题。 当我尝试在我的 Windows 11 PC 上重新安装相同的工具时、我收到一条有关这些驱动程序证书的消息:

    我手动点击"无论如何安装这个驱动程序"(它出现了大约两次),它最终安装.

    你是否看到你这边有类似的对话?

    我还将与工具团队联系、以了解他们的见解(由于节假日、回复可能会在1月中旬进行)。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更新、这可能是证书的临时问题、是否可以重新尝试安装?

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个永久性问题。 问题是用于对驱动程序认证进行签名的 TI CA 证书已过期。 因此、如果配置正确、Windows 根本不允许安装此类内容。

    要绕过此问题、必须重新配置 Windows 操作系统以忽略根证书问题。 我做了,它帮助了。 但这是一个严重的安全漏洞、不应被视为有效的解决方案。 请更正 CA 证书、重新颁发驱动程序证书并辞职驱动程序。 然后一切都顺利地流动为每个人

      刷新的驱动程序可用时、请 ping 我。

    总之,感谢您的帮助和支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解、感谢您分享您的解决方法。

    长期而言、我们将所有 CC13xx/CC26xx 器件转向 SmartRF Studio 8。

    同时、我们的团队未发现任何与 SmartRF Studio 7相关的驱动器相关的功能问题。 我将检查是否能够更新 TI CA 证书。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚重新尝试了安装(卸载+安装)、但我看不到与之前报告的提示相同的提示。

    您是否可以尝试卸载+安装而不进行"必须重新配置 Windows 操作系统才能忽略根证书问题"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toby:

    我完全沉浸在当前的开发流程中、现在不想改变工作环境、抱歉。

    但我一定会再次检查证书/驱动程序,一旦我得到一个新的 Windows 笔记本电脑,希望在2025年2月.

    此致

    S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toby:

    让我在不重新配置我的环境的情况下让我对问题进行一些说明。

    1.下面是检查驱动程序证书的方法:

    -选择。 INF 文件

    -右键单击

    -打开方式... >加密外壳扩展

    -查看签名>查看证书

    检查的到期日期 所有认证 在链条中!

    2.问题不能自动消失或暂时消失、如果证书已过期或任何更高级别的证书已过期、则无法建立信任。

    在我的示例中、对于我从 TI 网站或 TI e2e 论坛获取 的驱动程序、驱动程序签名表明 TI 认证已于2020年过期、即使 CA 认证已于2023年过期...

    请确认您可以按照并使用类似结果重复这些步骤。

    3.根据 Windows 配置、操作系统可能会放弃任何尝试安装由过期 CA 证书签名的驱动程序、而不提供继续选项(就像在您的情况中一样)。 它可能与 CA 未知或不受信任但仍未过期的情况不同。 无论如何、驱动程序必须由有效且未过期的认证签名、这将显示出 出版商/制造商的专业级别。

    如果您需要我的进一步说明、请告诉我。

    此致

    S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。

    我已将反馈传递给团队、以评估后续步骤。

    谢谢!
    Toby