This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23340C2K:PMP23340C2K -变压器规格

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23340C2K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1460904/pmp23340c2k-pmp23340c2k---transformer-specification

器件型号:PMP23340C2K

工具与软件:

尊敬的 E2E:

您能否帮助提供 PMP23340C2K 的变压器规格? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    磁化电感为2uH。

    泄漏电流为16nH。  

    匝数比为4:1。

    您可以在此处找到更多详细信息:

    B. A. McDonald, S.-Y Yu 和 C. A. Rodriguez、"高效 LLC 转换器的实用设计方法"、2024年 IEEE 应用电力电子会议暨博览会(APEC)、美国加利福尼亚州长滩、2024年 pp. 1734-1739, doi: 10.1109/APEC48139.2024.10509348.