This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010049:请求获取与参考设计相关的文档

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1458050/tida-010049-request-for-document-related-to-reference-design

器件型号:TIDA-010049

工具与软件:

您好!

我在设计逻辑板时使用 TIDA-010049作为参考。

我浏览了 TI 网站上分享的设计指南和原理图。 这些文档内容丰富、几乎涵盖了每项设计决策。 谢谢!!

在搜索此参考设计时、我看到了 TUV 评估报告。 链接> 单击此处

 报告提到的其他相关文档很少、例如

1. FMEA > TIDA-010049 - FDMA.docx Concept_Evaluation v0.91

2.审查报告> 审查方案概念 v1.4.pdf v1.4

我只想知道我是否可以访问这些文档以供参考和学习

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav

     

    感谢您联系我们。 目前、我们正处于新年假期期间、由于您提到的参考设计是很早创建的、因此我需要与团队确认您请求的文档是否可用。

     

    我会在获得更新后立即回复您。 感谢您的耐心和理解。

     

    此致、

    Donna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:

    感谢您的耐心。 我已经向我的团队确认可提供该文档。 请提供您的电子邮件地址以便我将其发送给您吗?

    此致、

    Donna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件地址> saurav.k@unboxrobotics.com

    感谢您的支持!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:

    相关材料已发送至您的电子邮件。 请查看您的收件箱、如果您有任何其他问题、请随时与我们联系。

    此致、

    Donna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donna

    请将这两份文件的副本发送给我吗? 我的电子邮件地址是 lucienyong@lhdsx.wecom.work。

    感谢您的支持!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucien:

    相关材料已发送至您的电子邮件。 请查看您的收件箱、如果您有任何其他问题、请随时与我们联系。

    此致、

    Donna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donna:

    请您将这两个文档列在起始主题中。

    谢谢、此致!

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    请提供您的电子邮件地址以便我将其发送给您吗?

    此致、

    Donna