This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:无法在 Orcad 捕获上打开 PSPICE for TI 原理图

Guru**** 2953090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1449252/pspice-for-ti-cannot-open-pspice-for-ti-schematic-on-orcad-capture

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好、我创建了 TI 的 PSPICE 原理图(. DSN)、然后尝试在 OrCAD 捕获中打开它、但显示错误(ORCAP-1653)。 是否有人面临同样的问题? 我是否知道如何解决? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuan:

    您可以尝试保存该项目并在 Capture 中打开它吗?

    Cadence 正在努力简化其结构、并且 DSN 已取消优先级。

    此外、您正在使用哪个版本的 Capture?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、感谢您的答复。 我曾尝试将其同时保存为 Capture Design 和 Capture 16.2 Design、但它不起作用。  

    我的 PSPICE 版本是23.1-2024 S001、而我的 OrCAD 捕获版本是17.2-2016 S072。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我用 Cadence 办理登机手续。 我希望不会有一些不兼容,但你永远不知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 期待您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Xuan、

    这是 Cadence 的响应。  

    根据我的理解、23.1 Capture 和17.2 Capture 中未打开的设计最初是使用 PSpice for TI 创建的。

    为了研究该问题、您能与我分享设计文件吗? 用户是否对此设计项目有任何备份?  如果设计损坏、则可以使用备份文件恢复。

    另外、让我知道客户正在使用哪种操作系统? 该设计现在在哪里? 它是在本地磁盘上还是存在于任何网络位置/驱动器上?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuan:

    这方面有什么进展吗?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuan:

    您能否将项目存档并附加到此处? 插入->图像/视频/文件

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuan:

    您是否仍有此问题? 如果是、您可以将设计存档并附加在此处吗?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、问题仍未解决。 抱歉、我无法根据公司规定将文件共享给外部公司。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解。  

    所有设计是否都存在这种情况?

    您能否创建不包含公司专有信息和共享的设计、以便我们尝试解决此问题?

    David