This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:有关参考设计 SDK、软件许可证信息

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1465127/tida-010933-for-reference-design-sdk-software-licence-informaiton

器件型号:TIDA-010933

工具与软件:

您好!

我打算使用 TI 解决方案进行开发、 在  工程评估阶段和 生产阶段导入 SDK 示例软件和任何软件工具时、有人会告诉我许可信息吗?

谢谢。

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:
    在安装 SDK 时可以找到许可证信息、其中包括: license.txt 和  /docs/manifest.html

    希望它有所帮助!