This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01487:总线仲裁逻辑 IC

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1464917/tida-01487-bus-arbitration-logic-ic

器件型号:TIDA-01487

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望开发一种 CAN 总线转接驱动器、以通过保持通信速度来延长该总线的最大电缆长度。

在我的研究过程中、我看到了采用总线仲裁逻辑的 TIDA-01487。 您能否帮助我了解一下它的工作原理、因为我认为我们需要两个 CAN 总线收发器之间有一个 MCU 来向相应的接口发送消息。  

我们是否还有指定的 IC 来代替仲裁逻辑的离散解?

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    感谢您的提问。

    处理仲裁逻辑有两种选择:一种是具有固定延时时间元件的仲裁逻辑、另一种是使用 MCU 来处理总线仲裁时序。 我们的团队仅研究了具有固定延时时间元素的仲裁逻辑、TIDA-01487设计指南对此进行了记录。

    至少据我所知、TI 没有专门的 IC。 然而、可以选择将仲裁逻辑集成到 TI TPLD 器件中、例如 TPLD1201。 我将通过电子邮件与您分享更多信息。

    关于仲裁逻辑的功能、请仔细阅读 TI 设计指南的第2.4.3节"CAN 总线仲裁逻辑"、该部分详细介绍了该功能。

    我希望这对您有所帮助、

     此致、

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您提供更多信息。  

    这对我很有帮助。

    此致

    Felix