This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010949:TIDA-010949

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD2800137, TIDA-010949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1461448/tida-010949-tida-010949

器件型号:TIDA-010949
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD2800137

工具与软件:

我正在测试 TI-010949 600W 太阳能电源优化器软件。 当我重新编译 TI 提供的程序时、没有错误。

不过、当我进行调试时、没问题。 
但在我运行时、XDS100-v3连接将终止。 我是否应该使用 xds110?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyuchan:

    我使用了 TMDSCNCD2800137控制卡和连接到计算机的 USB 电缆进行调试。

    如果您手中有 XDS110、请尝试一下。

    您是使用控制卡进行测试、还是在电路板上绘制了 DSP?

    谢谢。

    此致、

    Bowen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我尽量使用 XDS 110。  我将发送结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyuchan

    您能告诉我在哪里可以下载 TIDA-010949软件吗? 我可以看到、该软件包含在尚未发布的数字 SDK 5.04中。

    谢谢。

    最好的爬坡、

    Guangii.