This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440:仿真错误-"此仿真没有波形。"

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1463064/lm61440-simulation-error---there-are-no-waveforms-for-this-simulation

器件型号:LM61440

工具与软件:

大家好、

我必须尝试一下在直流/直流降压转换器上使用的仿真工具 Webench Power Designer。  

我的要求非常前沿:  

输入电压: 5V 至35V
输出电流:最大4A
输出电压:4.4V

问题是、使用这些参数、我显然会达到最大占空比。 所以我修改了仿真的参数以便正常工作:


有了它、我可以运行所有仿真、但不能运行"输入瞬态"仿真。


近况如何?   
如果有人可以帮助我或方便我的 IC 对于这些要求将是非常感谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送此信息。 您是否还可以发送您正在使用的 webench 设计、以便我帮助您调试?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这话什么意思?  

    系统不允许我导出设计。  


    只需 在器件型号搜索栏中键入 LM61440AANRJRR、修改上述参数、即可轻松复制此行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nelson:

    如果你点击右上角的三个圆点、你可以创建一个链接来分享。 我 相信、若要确保我们能够以精确地对此进行调试、最简单的方法便是采用这种方法。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua、

    请查看以下链接:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    感谢您的帮助、

    Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nelson:

    问题似乎出在输入电压参数方面。 将参数从5-35V 更改为12-36V 可解决该问题、并可实现波形:

    我认为、在规定的负载和温度参数范围内、此器件也许无法处理如此巨大的输入电压摆幅。

    您是否预计输入摆幅为大约几十微秒? 否则、我建议在将 EVM 修改为您的参数的情况下在工作台上测试此情况、以便更好地了解此应用所怀疑的真实输入电压瞬变。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua、

    好的。 足够公平了。 非常感谢您在此问题上的帮助。

    谢谢!

    Nelson