This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010081:UCC28180 ACSNS 检测电路的详细计算

Guru**** 2952450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1460741/tida-010081-detailed-calculation-of-acsns-detection-circuit-of-ucc28180

器件型号:TIDA-010081

工具与软件:

在此参考设计中有一个 ACSNS 欠压检测电路、我在任何文章中都没有找到该电路的特定设计过程、这会让我感到困惑。 我想详细计算 C18和 R15的值、并找到 ACSNS 的电压值来确认比较器的阈值电压。

要添加一个问题、D6的具体作用是什么? 我在其他电路中遇到过类似的二极管加电容器电路拓扑

希望介绍一个详细的设计或计算过程、非常感谢